结果:找到"机械加工 螺纹标注 螺丝",相关内容1000条
- 旋风铣,加工螺纹的神器
- 在车床上作非车削加工,是在设备缺少等因素下不得已而为之的做法,然而在这个过程中,聪慧的劳动人民发现,改造后的机床,可以完成很多高效高质的加工。在车床上进行铣削加工中,旋风铣螺纹就是其中之一。今天我们就来了解一下旋风铣。什么是旋风铣因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名。旋风铣螺纹是旋风铣头来加工螺纹,只需一次切削就能完成螺纹的加工方法。旋风铣刀具确定过程01确定零件形状02根据零件确定刀具形状03制作相应的刀片04将刀片装到刀盘上旋风铣的五个运动旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动:刀盘带动硬质合金成型...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 CNC加工 车削 铣刀 螺纹加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 10:36:00
- 螺栓连接设计时,到底要不要再加垫圈?
- 在机械设备中,我们经常会看到:有些螺栓连接会用到垫圈,有些螺栓连接确没有用垫圈,有些螺栓连接用的是平垫圈,有些用的是弹簧垫圈,有些用的是弹簧垫圈再加平垫圈。那么,我们在做设计时到底要不要用垫圈呢?好纠结啊!你有没有同样纠结过?螺栓连接--无垫圈:螺栓联接--用平垫圈:螺柱联接--弹簧垫圈防松:垫圈到底起到什么作用呢?01平垫圈在螺栓需要经常拆卸的场合,为了保护被连接件的表面不被划伤,一般需要在螺母或螺栓头位置放置平垫圈,这样就可以防止被连接件表面不被划伤了,特别对于采用精密机加工的表面。在一些摩擦系数要求比较精准的连接处,又没有对摩擦系数进行单独的试验要求,比如风电螺栓连接中,一般采购螺栓、...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓设计 垫圈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 15:02:00
- 涨铆螺母、压铆螺母、拉铆、翻孔攻丝的比较
- 涨铆螺母、压铆螺母、拉铆、翻孔攻丝的比较常见的四种钣金件连接方式在加工性、适用板材、精度、耐用性、成本和质量上的区别有哪些?关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 涨铆螺母 压铆螺母 拉铆 翻孔攻丝 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:52:00
- 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
- 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
- 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
- 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 机械加工 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
- 【知识科普】关于螺钉/螺栓的5个小秘密
- 相信大家都曾有过下面的一些疑问:●我需要选多大的螺钉/螺栓?●都有什么类型的螺钉/螺栓?●垫片是做什么用的?●螺栓要拧多紧,它是如何影响承载能力的?●粗牙螺纹or细牙螺纹?一、认识一下常见的螺钉/螺栓:螺钉与螺栓有什么区别?有些工具书上是这么说的:ifyouturntheheadit'sascrew,ifyouturnanutit'sabolt.Ahexheadcapscrewandhexboltmaylookidentical.也就是说如果会用到螺母,那就称作螺栓,否则就叫螺钉吧。有时候它们是同一个东西,因此不用过分的纠结了……上图就是一些螺钉的照片,下图呢就是一些即可称之为螺钉,也可以称...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺钉 螺栓 机械加工 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:46:00
- 【知识科普】螺栓头部的标记是什么含义?
- 大家目前最为常见的螺栓性能等级是由ISO设定的公制等级,其由两个数字组成,用一个点分隔,通常标记在螺栓头或螺母的顶部或侧面。比较常见的有8.8、10.9和12.9三个等级。小数点前的数字乘以100为螺栓的近似最小抗拉强度。小数点后的数字乘以10时为相对于最小抗拉强度的近似屈服强度百分比。比如8.8级抗拉强度约为800MPa,屈服强度约为800*80%=640MPa。大家可能还看到过下面的这种标识。这是不锈钢螺栓或螺母的标记,A2代表304不锈钢,A4代表316不锈钢。后面的数字代表抗拉强度,会根据螺栓的抗拉强度而变化。比如70表示抗拉强度等于700MPa通用不锈钢。304和316两种不锈钢都...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺栓 标记螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:12:00
- 【机械设计】CNC图纸问题|螺牙设计配对不合理案例
- 一、非标螺牙配对不合理案例一问题点螺纹适配,一个拧不到底,一个拧不进去。原因分析非标牙,分两处加工,牙峰角度有偏差,配对不上。案例二问题点需要加工M4*0.5,图纸只标M4,没有螺纹间距说明。原因分析手动标注,遗漏注释牙距。优化建议设计非标牙时建议:同一地方加工方便匹配,或先加工好的样品给到后加工的去匹配。设计间隙,0.02-0.05之间,详细标注公差,牙的深度、斜度。如下图示。要求公牙,母牙严格按图加工。相比,采用第一步会比较可靠与省事。(其中0.02-0.05是考虑加工误差而设计的噢,提醒画3D螺牙而不做标识的人员在原图上放的余量。真正加工出来的末端尺寸有0.01-0.02就可以扭动了。...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺牙 螺纹 机械设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-08 16:32:00
- 【知识科普】如何提高螺栓连接的强度?
- 大多数情况下,受拉螺栓联接的强度决定于螺栓的强度。影响螺栓强度的因素很多,有材料、结构、尺寸参数、制造和装配工艺等等。小编下面介绍一些提高螺栓强度的措施。一、改善螺纹牙间的载荷分布采用普通螺母时,轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的,如下图(a)所示,从螺母支承面算起,第一圈受载最大,以后各圈递减。理论分析和试验证明,旋合圈数越多,载荷分布不均的程度也越显著,到第8~10圈以后,螺纹几乎不受载荷。所以,采用圈数多的厚螺母,并不能提高联接强度。若采用下图(b)的悬置(受拉)螺母,则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形,有助于减少螺母与栓杆的螺矩变化差,从而使载荷分布比较均匀。下图(c)为环槽...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺栓 螺栓强度 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-06 09:31:00
- 【知识科普】M6*12的内六角头螺丝,M代表什么意思?
- M6*12中的M代表螺纹的公称直径。在这里,M6表示螺纹的外径为6毫米。后面的*12代表螺丝的长度,即12毫米。内六角头螺丝,通常称为内六角螺丝或六角螺丝,是指头部有六条棱线的螺丝,使用专用的内六角扳手来拧紧和松开。这种螺丝广泛应用于各种机械和设备的装配中,因为它们可以提供良好的扭矩和紧固力,并且相对于其他形状的螺丝来说,内六角头的设计可以提供更强的抗拆卸性能。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺纹标注 螺丝 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-22 15:28:00
返回